This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:在 MB 上实现代码时 CC1312R 线程问题的优先级

Guru**** 2539140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1247027/launchxl-cc1312r1-priority-of-threads-issue-of-cc1312r-when-we-implement-the-code-on-our-mb

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1

尊敬的 TI:

因此、我们希望在一个应用中合并多个样本。 因此、菜单结构如下

                                    主菜单

                            /         |           \

       RFDiagnostic      帮助            传感器

                  ||                                           

        AT 命令                          传感器函数

 

UI 控制流程如下:    

                     

                创建具有优先级的线程(1)                        重新初始化 UI 和调用

传感器功能                                                      就此停止。  

      主函数()---------------     >     主菜单-------------------------------------------------------             >   联系人  -------    > X   (ApiMac_processIncoming)

等待半小时)            

 

如果我们深入到代码、

                      macTaskInit

      主函数()---------------   > macTaskFxn (优先级= MAC_task_priority)

              创建具有优先级的主题帖(1)

L---------------- >感应器功能-------  > SENSOR_PROCESS()------- |

                                                                                                     ^        环             |

                                                                                                     |---------------- |

       在 sensor_processs 中经过几次迭代之后,程序停止并等待 appSemHandle 被标记。 因为代码与传感器样本完全相同。  主要的区别是我将代码放在了一个线程中。 我想这是由未调度 TI 15.4堆栈导致的。

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jarvis、

    他们是否尝试过修改该线程的优先级? 它的行为是否发生了任何变化?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    有一个问题。

    对于相同优先级的线程、它们是以循环方式调度、还是运行的线程始终保留 CPU?

    谢谢。