主题中讨论的其他器件:, CC1352R
您好、为了覆盖 CC1352P 支持的完整频谱、我们已经问(Zack)了许多有关器件和天线之间连接的问题。 根据 Zack 的响应、似乎不可行、而我们要决定在每个频带中实施单独的匹配电路、并根据调优布置在彼此之间切换(低插入损耗射频开关)。 我们需要以下内容-针对以下频带的完全单独的匹配电路(假设器件连接到单独的天线或每个设计针对不同的频带)。 主 RX/TX、我们不需要涉及 TX PA 器件。
1) 2.4GHz 频段(2360 - 2500MHz)-独立匹配电路(未与低于1GHz 混合)
2) 1076 - 1315 MHz -独立匹配电路(不与2.4GHz 混合)
3) 861 - 1054MHz -独立匹配电路(不与2.4GHz 混合)
4) 431 - 527MHz -独立匹配电路(不与2.4GHz 混合)
5) 359 - 439MHz -独立匹配电路(不与2.4GHz 混合)
6) 287 - 351MHz -独立匹配电路(不与2.4GHz 混合)
7) 143 - 176MHz 独立匹配电路(不与2.4GHz 混合)
换句话说、假设每个设计都是独立的、我们将在设计中处理它们之间的切换、我们需要所有这些 x7设计的建议/原理图。 有人能帮忙吗? Zack?
提前感谢、
Alex、ALFTEL Systems Ltd.
加拿大渥太华