This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:使用 CC1312R7运行 openocd 时出错

Guru**** 2384260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1249051/cc1312r7-error-on-running-openocd-with-cc1312r7

器件型号:CC1312R7

您好、TI 团队;

 使用 JTAG 接口通过以下命令运行 openocd 与 CC1312R7

命令:openocd.exe -f 接口\xds110.cfg -f 目标 ti_cc13x2.cfg

存在如下所示的一些错误  

C:\Users\taoxiaogang>openocd.exe -f 接口 xds110.cfg -f 目标\ti_cc13x2.cfg
开源片上调试器0.12.0 (2023年06月21日)[ https://github.com/sysprogs/openocd]
根据 GNU GPL v2获得许可
libusb1 09e75e98b4d9ea7909e8837b7a3f00dda4589dc3
有关缺陷报告、请阅读
openocd.org/.../bugs.html
适配器速度:4000 kHz
Cortex_m RESET_CONFIG 矢量复位
INFO:在端口6666上侦听 TCL 连接
INFO:侦听端口4444的 telnet 连接
INFO : XDS110:已连接
INFO:XDS110:VID/pid = 0451/bef3
INFO:XDS110:固件版本=3.0.0.22
INFO:XDS110:硬件版本= 0x002b
INFO : XDS110:通过 JTAG 连接到目标
INFO:XDS110:TCK 设置为2500kHz
INFO:时钟速度4000 kHz
INFO:JTAG TAP:cc13x2.jrc TAP:已找到:0x1bb7702f (mfg:0x017 (Texas Instruments)、部件:0xbb77、ver:0x1)
警告: JTAG 抽头: cc13x2.jrc 意外: 0x1bb7702f (mfg: 0x017 Texas Instruments),零件: 0xbb77 , ver : 0x1)
错误:JTAG 抽头:cc13x2.JRC 预计为1、共1:0x0bb4102f (mfg:0x017 (Texas Instruments)、器件:0xbb41、ver:0x0)
错误:仍尝试使用已配置的扫描链...
警告:由于错误而绕过 JTAG 设置事件
info :启动 gdb 服务器为 cc13x2.cpu 在3333
info:在端口3333上侦听 gdb 连接

请帮助了解错误的原因、谢谢

Br;

陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们不再支持 OpenOCD、因此无法提供任何支持。 抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、

    有点相关。 CCS Theia 本月是否仍设置为支持 CC13XX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在本周晚些时候(今天或明天)在一个专门的 CCS Thiea 1.1.0版本中提供 CC13xx/CC26xx 支持。 我会继续向您发布信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到1.1.0版可用、但版本说明中未提及 CC13XX、仅提及 MSPM0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他器件支持的下载链接不是公开的。 请与我私人进行 E2E 对话。

    谢谢

    小