This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:mcuboot

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1237789/cc1312r7-mcuboot

器件型号:CC1312R7
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

下载 mcuboot 后、立即下载它(mcuboot_blinky)。 开发板上有一个运行灯。 但是在按下复位按钮之后、开发板将一直有一个红灯并且不能跳至 Blinky 代码。 这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法根据读数进行配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我看到的是相同的东西、我正在尝试验证这是错误还是文档错误。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,谢谢你和期待你的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    上述问题是否有更新  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex,我找到了解决办法。

    以下是使用这组示例时必须执行的操作。

    • 首先、将 mcuboot 刷写到您的器件中。
    • 之后、编译 mcuboot_blinky
    • 现在、闪存 mcuboot_blinky_LP_XXXXXXXX.bin 在地址0x56000 (第一个 mcuboot 插槽)处使用 Uniflash。

    您现在应该会看到正确的闪烁序列。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Arthur M ü:

    为什么可以从0x5600下载? 此(mcuboot_app)工程是否具有启动代码和链接脚本?

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    这是默认 mcuboot 项目希望找到映像的位置、如项目自述文件中所述:

    mcuboot 项目确实具有启动代码和链接脚本、您将在 SDK 中找到它。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助