This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:输出功率查询

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1312R7, CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1251762/cc1312r7-output-power-queries

器件型号:CC13xx

大家好!


1. CC13xx、可以支持 WiSUN FAN 1.0和 WiSUN FAN 1.1两种调制输出功率为27dBm 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K D:

    1. CC1312R7+CC1190组合支持 Wi-SUN 1.0 FSK、但不支持 OFDM 调制。

    2.我们有一份 Wi-SUN 产品简介 以及网络测试结果。  https://www.ti.com/lit/an/swra714/swra714.pdf

    这将通过100节点网络测试进行更新。

    3.节点本身可以是 CC1312R1。 这些收发器没有完整的路由信息、因此可以根据应用需求选择 RAM 和闪存大小。

    4.否、当前网络大小受边界路由器 RAM 的限制。 但我们正在研究实现更大型网络的解决方案。  

    5. CC1314R10应能够托管300个节点的网络。  

    6. CC1190是我们的 AFE、支持高达27dbm 的电流。 但您可以在设计中自由使用 Skyworks PA。 我们没有这方面的参考设计。

    7.在同一环境和同一 Linux 主机上应该有多个边界路由器,但由于冲突增多,可能会导致连接时间延长。  

    希望这些帮助。

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sid:

    非常感谢您的快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、KD、

    3.网络本身的密度不应影响 RN 的 RAM 需求。 但请查看我们的 ns_node (网络协处理器)和 ns_CoAP_node (完全嵌入式路由器)示例、以检查存储器可用性。 我们的 CoAP 示例只能在 CC1312R7上运行、因为它需要更大的闪存。 这是因为应用要求、不受网络规模的影响。

    5、这和第3点是一样的。 在1:300配置中、您可以根据应用大小为路由器节点选择任一电路板。

    此致、

    SID