This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:读取 RSSI 和 LQI

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1248532/cc2652p7-read-rssi-and-lqi

器件型号:CC2652P7
主题中讨论的其他器件:CC1352P7SysConfig

您好!

有人能指导我从收到的数据包中读取 RSSI 和 LQI 吗?

谢谢

卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系、

    首先、您要使用的 SDK 是什么?

    您是否在使用 simple_peripheral 等 TI 示例或您自己的应用?

    据我所知、BLE5STACK 中没有 LQI、但您可以在连接期间使用 HCI_ReadRSSICmd () 停止。

    有关此 API 的更多信息、请参见 用户指南 > API 参考资料> HCI

    希望这有助于一点

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!

    SDK 为 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98

    我自己的应用。 不使用 BLE。

    谢谢

    卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的无线协议是什么? Matter、Thread、Zigbee?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不使用任何堆栈。

    我想使用原始无线/无线电 API 来开发自定义应用。

    在特定时间通过所有信道(跳频)传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、然后我会将该主题转发给相关专家。

    等待他的回答、您能指定您有定制电路板还是 TI LaunchPad 吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    我的理解是、我已经在 您过去的 E2E 主题中给出了正确答案。  您能否解释一下、为什么这个解释不足以说明您需要一篇新的 E2E 帖子、而不是回应我们上次的交谈?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ryan、另一个主题是2.4GHz 无线电广播。

    此论坛难道不是专门针对低于1GHz 吗?

    谢谢

    卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此用例中、您要实现什么 PHY?  您要评估的 TI 示例是什么?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解这种困惑。我的错误在于所提到的器件型号。

    我有 LP-CC1352P7-4套件。 因此、它是433MHz。

    示例来自 SDK:...\LP_CC1352P7_4\prop_rfPacketTx

    谢谢

    卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的杰出贡献。  最好还能通过 SysConfig -> Custom -> Custom PHY 设置、433MHz 频带提供 PHY 类型(默认或其他)、这样我们的低于1GHz 工程师就能更好地解决您的疑问。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 dev.ti.com/.../cc1101-migration.html 中搜索 RSSI 和 LQI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、  

    您的问题似乎已得到解答、如果您有任何疑问、请重新打开此主题帖。

    此致、

    SID