请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 大家好、
我的客户正在使用 CC1310、他们有如下问题:
1. 我在 CC1310_LAUNCHXL.c 中的 BoardGpioInitTable 中将 DIO9配置为低输出、然后我在 sensorctrl 工程配置中将 DIO9配置为模拟引脚。 上电后该引脚的状态是什么? 低输出? 模拟输入? 还是其他状态?
2. 在一个完整的采样过程中、我需要先把 AD 管脚输出到一个低电平、对硬件电路的电容放电、然后作为 AD 管脚采样。 这个动作将被重复多次并且将在 sensorctrl 中运行。 那么、如何做到这一点呢? (如附图4所示)