This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:有关配置寄存器的问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1251455/cc1125-questions-about-configuring-registers

器件型号:CC1125

大家好、我是实习生。 我对如何配置寄存器有一些疑问。

我只需要使用 CC1125发送数据。 所以我需要关闭前导码、SYNC、长度值和 CRC。 但是、当我通过将 SYNC_CFG0.SYNC_MODE 更改为0来关闭 SYNC 时、无法成功接收数据。 我没有更改其他寄存器。

此外、 在我 将  SYNC_CFG0.SYNC_MODE 更 改为0后、收发器 仅传输几个药格并停止。 但我无法停止 TX 模式、我可以重新启动软件。 真的很奇怪。

我想知道如何配置寄存器来实现这一点以及传输停止的原因。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要关闭前导码和同步? 这些是基本必需的。 前导码使 AGC 趋缓、SYNC 进行字节/位切片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户端希望我们在不添加位的情况下传输数据。 因此我想尝试将它们关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、关闭前导码和同步不是一个好主意。 您需要了解客户有此要求的原因以及您可以解决此问题的原因。 我怀疑这可能是基于时间要求或对工作方式的误解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、他们对时序要求有一些担忧。 他们关心无线协议、但可能对数字收发器有一定了解。 因此他们认为只需要传输数据、不需要添加任何位。 我认为我应该稍后再与他们沟通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yi Sun、

    如果您与客户就这些要求进行了任何讨论、请告知我们。

    仅仅传输不带前导码和同步字的数据是不好的做法。 最好更好地了解客户用例。

    此致、

    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们希望使用他们的矢量信号发生器来根据 DMR 协议发送特定数据(仅限数据)、并使用我们的芯片进行接收。 问题是、他们的数据结构肯定与 CC1125数据袋不同。 因此、我想了解如何配置寄存器来实现这一目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题: e2e.ti.com/.../cc1125-cc1125-problem