This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:器件在高温/低温测试中挂起

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1252873/cc1310-device-hangs-in-high-temperature-low-temperature-tests

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:WMBUS

我的客户正在使用 CC1310开发 WMBUS 应用、他们发现高温/低温循环测试中存在问题、在挂起之后、某些经测试的 CC1310在温度循环测试中挂起、TMS 引脚变为低电平并且无法通过 JTAG 对器件进行编程、 下电上电后、器件恢复正常。

这种情况的可能原因是什么? 谢谢。

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:

    请您提供有关温度测试的更多详细信息。

    他们是否在应用中使用传感器控制器? 如果是这种情况、勘误表中可能会给出解释。  

    https://www.ti.com/lit/er/swrz062f/swrz062f.pdf

    在此处查看可能与该案例相关的通报6。

    如果它与传感器控制器无关、请详细说明挂起的含义以及器件在什么温度范围内发生故障?

    此致、

    SID