This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:MCUBoot 移植

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1253603/cc1312r-mcuboot-porting

器件型号:CC1312R

您好!

我看到 CC1312R7上存在 MCUBoot 端口、但我找不到 CC1312R 的端口。

它是否存在 CC1312R 的 MCUBoot 端口? 它在未来会存在吗? 如果不是、CC1312R 上移植它缺少什么?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pierre:  

    截至目前、我们没有针对 CC1312R 的 MCUBoot 支持。

    我已要求同事看看未来是否有支持计划。

    我认为、大多数需要 具有352kb 闪存 的器件的客户都使用 TI BIM 来实现他们的应用。

    此致、
    SID