This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354R10:适用性问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, CC1352R, CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1253427/cc1354r10-suitability-question

器件型号:CC1354R10
主题中讨论的其他器件:CC1352RCC1354P10、CC1352P7

您好!  

我正在寻找一款适合发送和接收加密和未加密数据(即较短距离的短信)的射频收发器 IC。 我登录该收发器 IC (CC1354)后、我还想在某个时候使用 BLE 功能。 这就是到目前为止我选择这一个的原因。 基本来说、我只需要一个对讲机、它可以发送文本。  

如果您对 IC 有任何其他建议、我全是耳朵。  

谢谢!

泽伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,以赛亚,

    对于您的应用、您可以选择我们的无线 MCU。 需要权衡的方面包括存储器要求、成本和无线技术。 CC1354是有效选择。

    可以看看我们有的各种无线软件堆栈。 您可以选择使用专有射频示例来开发自己的无线协议。

    https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK

    https://www.ti.com/wireless-connectivity/products.html

    如果您希望在 Sub1GHz 频带上进行传输以及 BLE、那么您还可以查看我们的其他双频带器件 CC1352R、CC1352P1、CC1352P7、CC1354P10、并且根据您的成本和网络要求、您可以进行选择。

    此致、

    SID