This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120和放大器;cc 调试

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1252527/cc1120-cc1120-cc-debug

器件型号:CC1120
Thread 中讨论的其他器件: CC-DEBUGGER

您好~

将 CC1120连接到 cc 调试时我有一个问题。

在射频测试期间、通过将 CC1120连接到 cc 调试来执行 SmartRF Studio 测量 DC/DC 波形。

1) 1)对于连续测试、直流/ DD 均为低电平;对于数据包测试、直流低电平和直流高电平。 原因是什么?

2) 2) DC/DC 在什么条件下使用数据和时钟运行?

3) 3)连接 CC1120和 CC 调试时、未连接 DC/DC 时会出现什么错误?

4) 4)连接 CC1120和 CC 调试时、DC/DC 发挥什么作用?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    见 https://www.ti.com/lit/ug/swru197h/swru197h.pdf 和图9。 DD/ DC 信号与 CC1120无关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图9用于连接 SPI/DC (GPIO2)/DD (GPIO0)。 如果不相关、是否不需要连接直流/直流转换器?

    为什么在测试 SmartRF Studio 数据包时 GPIO0才变为高电平?

    cc 调试器 DC/DD 使用的器件型号是什么?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC-调试器布局和电路原理图:www.ti.com/lit/zip/swrr105

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南中应介绍的内容是、DD/ DC 仅用于 SoC。 CC1120通过 SPI 接口控制、GPIO 通常设置为在发送/接收数据包时提供中断。 请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/swru295e/swru295e.pdf 中的表10 和软件示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~

    确认在控制面板中设置了寄存器。

    谢谢你。