This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:连续传输

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1253571/cc1312r-continuous-transmission

器件型号:CC1312R
会传输用于随 CC1312R 封包化数据一起发送音频的编解码器 IC 数据、但由于麦克风是模拟类型、且天线在附近、因此会由于射频信号的环绕而产生数据包噪声。 由于很难更改硬件、作为一种解决方案如果可以在没有间歇性无线电波的情况下连续发送数据包数据、我们可以解决此问题。 我不知道该怎么做。 您能否告诉我、由于有一种使用测试无线电波连续发送随机数据的模式、是否有办法放置语音数据包数据而不是随机数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 TX_TEST 命令的说明。  

    有效载荷只提供一次、无限重复。 此命令不能用于连续传输数据。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    关于 TX_TEST 命令、我在进行技术符合性测试时使用了该命令。

    我很抱歉我的解释不足以让我知道什么。
    我会作补充解释。

    我正在制造一种小型设备、它可以无线传输麦克风拾取的声音。 用于数字化模拟音频的 CC1312R 和编解码器 IC 的组合。
    当音频转换为数据并以数据包的形式传输时、其外观如下所示:

    _____ ________-------- ______ --__ FSK 传输如下图


    波形间歇性无线电波。
    通常情况下、这不是问题、但由于小型化、麦克风线路电路和天线彼此靠近、由于无线电波干扰、电路中产生与数据包传输同步的噪声。 "由于设备已经完成、
    它无法轻松更改。

    f 软件可以解决该问题、
    如果可以避免间歇性的无线电波,电场强度将不会改变。
    噪声应降低。 不仅无线电波强度的变化
    与无线电波的打开/关闭相关的电流消耗变化也可能是导致噪声的原因。 在任何情况下、我希望像 TX_TEST 一样连续传输以减少变化、但在发送数据包后、传输无线电波
    它将停止。 "即使更改数据传输方法、
    时间间隔只能缩小至如下所示:

    ---------------- ---------------- ----------------

    当无线电波暂时关闭时,会产生噪音。
    如果有一种方法可以发送数据但不能停止无线电波、请告诉我。
    当然、必须发送正常的麦克风数据、而不是用于测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    类似这样的东西: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/777605/ccs-cc1350-fastest-way-to-continuously-send-packets ?