This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:传感器控制器-采样前下拉 ADC 输入引脚

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1251375/cc1310-sensor-controller---pull-down-an-adc-input-pin-before-sampling

器件型号:CC1310

一位客户正在使用 CC1310的传感器控制器进行 ADC 采样、但在每次采样之前、他们需要先下拉 ADC 输入引脚、以便对电容器进行放电。 请举手指导如何在传感器控制器中实现此目标、谢谢!

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:  

    如果您在 Sensor Controller Studio 中的"Task Resources"选项卡中查看 ADC logger 示例。  

    您可以将引脚从模拟引脚移动到模拟开漏引脚。

    在 SENSOR_OUTPUT 旁边、点击"move"、然后点击"Analog Open-Drain"引脚。

    这将使您能够在执行代码中使用两个 API。  gpioClearOutput ()和 gpioSetOutput ()这允许您在采样之前将引脚状态更改为低电平然后再变为高电平。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sid、这可以解决此问题。

    此致、

    沭阳