This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:cc1352p7

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1242118/cc1352p7-cc1352p7

器件型号:CC1352P7

大家好!  

我们正在使用专有协议远距离5kbps ..一些基本问题我有关于选择

1.如果发送的数据包超过255字节,它正在抛出一些 error...please 建议

我们的要求要求一次发送1024字节的数据包大小、请建议..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要传输长度字节大于255的数据包、需要使用高级 TX 命令。

    当您没有分享您正在做的事情时、无法判断您在做什么错。

    示例:

    #define PAYLOAD_LENGTH          1024
    #define SIZE_OF_LENGHT_FIELD    2
    #define PACKET_INTERVAL         500000
    
    static RF_Object rfObject;
    static RF_Handle rfHandle;
    
    static uint8_t packet[PAYLOAD_LENGTH + SIZE_OF_LENGHT_FIELD];
    static uint16_t seqNumber;
    
    void *mainThread(void *arg0)
    {
        RF_Params rfParams;
        RF_Params_init(&rfParams);
    
    
        RF_cmdPropTxAdv.pktLen = PAYLOAD_LENGTH + SIZE_OF_LENGHT_FIELD; // For the advanced TX command, pktLen must cover length + payload
        RF_cmdPropTxAdv.pPkt = packet;
        RF_cmdPropTxAdv.startTrigger.triggerType = TRIG_NOW;
        RF_cmdPropTxAdv.condition.rule = 1;
        RF_cmdPropTxAdv.pktConf.bUseCrc = 1;
    
        rfHandle = RF_open(&rfObject, &RF_prop, (RF_RadioSetup*)&RF_cmdPropRadioDivSetup, &rfParams);
    
        RF_postCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdFs, RF_PriorityNormal, NULL, 0);
    
        while(1)
        {
            uint16_t j;
            uint8_t i = 0;
    
            // For the advanced TX command, the length must manually be written to the packet
            packet[i++] = (uint8_t)(PAYLOAD_LENGTH >> 8);
            packet[i++] = (uint8_t)(PAYLOAD_LENGTH);
    
            packet[i++] = (uint8_t)(seqNumber >> 8);
            packet[i++] = (uint8_t)(seqNumber++);
    
            for (j = i; j < PAYLOAD_LENGTH + SIZE_OF_LENGHT_FIELD; j++)
            {
                packet[j] = j - i + 1;
            }
    
            RF_runCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdPropTxAdv, RF_PriorityNormal, NULL, 0);
    
            RF_yield(rfHandle);
    
            usleep(PACKET_INTERVAL);
        }
    }

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  

    让我们尝试更改并尽快更新您的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siri

    我们已根据您的建议进行了尝试 ,传输部分正在工作,但 Rx 部分我们使用了相同的高级设置,但它不起作用。

    请推荐...

    此外,请建议我们如何在 RF Studio 中更改相同的内容,以验证相同的内容...

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向您分享 RX 设置和实现、以便了解是否有问题。

    SmartRF Studio 不支持使用 SLR PHY 的高级命令、因此您需要使用自己的代码进行测试。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TX 代码...

    #define PAYLOAD_LENGTH 1024
    #define size_of_lenight_field 2
    #define packet_interval 500000

    静态 RF_Object rfObject;
    静态 rf_handle rfHandle;

    静态 uint8_t packet[PAYLOAD_LENGTH + size_of_lenight_field];
    静态 uint16_t seqNumber;

    char adxL_Data_x[200];

    void *mainThread (void *arg0)
    {
    RF_Params rfParams;
    rf_params_init (&rfParams);


    RF_cmdPropTxAdv.pktLen = PAYLOAD_LENGTH + SIZE_OF_LENT_FIELD;//对于高级 TX 命令,pktLen 必须包含长度+负载
    rf_cmdPropTxAdv.pPkt=数据包;
    RF_cmdPropTxAdv.startTrigg.triggerType = trig_now;
    RF_cmdPropTxAdv.condition.rule = 1;
    rf_cmdPropTxAdv.pktConf.bUseCrc = 1;
    // rf_cmdPropTx.pktConf.bUseCrc = 1;

    sprintf (ADXL_Data_x、"ADVANCE \r\n");


    rfHandle = rf_open (&rfObject、&rf_prop、(RF_RadioSetup*)&RF_cmdPropRadioDivSetup、&rfParams);

    RF_postCmd (rfHandle、(RF_Op*)和 RF_cmdfs、RF_PriorityNormal、NULL、0);

    while (1)
    {

    GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_GLED、CONFIG_GPIO_LED_ON);
    uint16_t highStrLen = strlen (ADXL_Data_x);
    memcpy (packet + 2、ADXL_Data_x、highStrLen);
    RF_cmdPropTxAdv.pktLen = highStrLen;
    RF_EventMask terminationReason = RF_runCmd (rfHandle、(RF_Op*)&RF_cmdPropTxAdv、
    RF_PriorityNormal、NULL、0);
    GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_GLED、CONFIG_GPIO_LED_OFF);

    #ifndef power_measurement
    // GPIO_toggle (CONFIG_GPIO_GLED);
    #endif
    /*关闭对讲机*/
    rf_yield (rfHandle);
    #ifdef power_measurement
    /* packet_interval 的睡眠*/
    睡眠(packet_interval);
    #else
    /* packet_interval us 的睡眠*/
    usleep (packet_interval);
    #endif


    //xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    RX 代码...我们将使用射频 UART 桥接器、这样我们就可以在 UART 终端中看到数据

    /*数据包 RX 配置*/
    #define DATA_ENTRY_HEADER_SIZE 8 /*通用数据条目的恒定标头大小*/
    #define MAX_LENGTH 1024 /*对讲机将接受的最大长度字节*/
    #define NUM_DATA_ENTRIES 2 /*注:目前仅支持两个数据条目*/
    #define NUM_APTERD_BYTES 2 /*数据条目数据字段将包含:
    * 1个标头字节(rf_cmdPropRx.rxConf.bIncludeHdr = 0x1)
    *最多30个有效载荷字节
    * 1个状态字节(rf_cmdPropRx.rxConf.bAppendStatus = 0x1)*/
    #define no_packet 0
    #define packet_received 1

    /***** 全局变量声明......* /
    静态 RF_Object rfObject;
    静态 rf_handle rfHandle;
    RF_CmdHandle rfPostHandle;

    UART2_Handle UART;
    UART2_Params uartParams;

    静态字符输入[MAX_LENGTH];
    int32_t UARTwrite_semStatus;
    INT_fast16_t status = UART2_STATUS_SUCCESS;
    volatile uint8_t packetRxCb;
    Volatile size_t bytesReadCount;

    /*包含用于接收数据的所有数据条目的缓冲区。
    *需要编译指示来确保该缓冲区是4字节对齐的(射频内核的要求)*/
    #if defined (__TI_Compiler_version__)
    #pragma DATA_align (rxDataEntryBuffer、4);
    静态 uint8_t
    rxDataEntryBuffer[RF_Queue_data_entry_buffer_size (NUM_DATA_entries、
    max_length、
    num_added_bytes)];
    #Elif Defined (__IAR_systems_ICC__)
    #pragma DATA_alignment = 4
    静态 uint8_t
    rxDataEntryBuffer[RF_Queue_data_entry_buffer_size (NUM_DATA_entries、
    max_length、
    num_added_bytes)];
    #Elif 已定义(_ GNU _)
    静态 uint8_t
    rxDataEntryBuffer[RF_Queue_data_entry_buffer_size (NUM_DATA_entries、
    max_length、
    num_added_bytes)]
    __attribute__(aligned (4));
    #else
    此编译器不受支持。
    #endif

    /*针对射频内核接收 dataQueue 以填充数据*/
    静态 dataQueue_t dataQueue;
    静态 RFC_dataEntryGeneral_t*当前数据项;
    静态 uint16_t packetLength;
    静态 uint16_t* packetDataPointer;

    静态 uint8_t packet[MAX_LENGTH + NUM_APTERD_BYTE - 1];/*长度字节存储在单独的变量中*/

    /***** 函数定义***** /
    静态 void ReceivedOnRFcallback (RF_Handle h、RF_CmdHandle ch、RF_EventMask e);
    静态 void ReceiveonUARTcallback (UART2_Handle handle、void *buffer、size_t count、void *userArg、int_fast16_t status);

    void *mainThread (void *arg0)
    {
    packetRxCb = no_packet;

    RF_Params rfParams;
    rf_params_init (&rfParams);

    if (RFQueue_defineQueue (&dataQueue、
    rxDataEntryBuffer、
    sizeof (rxDataEntryBuffer)、
    num_data_entries、
    max_length + NUM_added_bytes))
    {
    /*无法为所有数据条目分配空间*/
    while (1);

    GPIO_setConfig (CONFIG_GPIO_RLED、GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);
    GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_RLED、CONFIG_GPIO_LED_OFF);

    GPIO_setConfig (CONFIG_GPIO_GLED、GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);
    GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_GLED、CONFIG_GPIO_LED_OFF);

    /*修改设置,使其能够执行 RX*/
    /*为接收的数据设置数据实体队列*/
    RF_cmdPropRxAdv.pQueue =&dataQueue;
    /*丢弃 Rx 队列中忽略的数据包*/
    rf_cmdPropRxAdv.rxConf.bAutoFlushIgnored = 1;
    /*从 Rx 队列中丢弃具有 CRC 错误的数据包*/
    rf_cmdPropRxAdv.rxConf.bAutoFlushCrcErr = 1;
    /*实施数据包长度过滤以避免 PROP_ERROR_RXBUF */
    RF_cmdPropRxAdv.maxPktLen = MAX_LENGTH;
    RF_cmdPropRxAdv.pktConf.bRepeatOk = 1;
    RF_cmdPropRxAdv.pktConf.bRepeatNok = 1;

    rf_cmdPropTxAdv.pPkt=数据包;
    RF_cmdPropTxAdv.startTrigg.triggerType = trig_now;

    /*设置通过 UART 读取的最大字节数*/
    size_t bytesToRead = MAX_LENGTH;

    bytesReadCount = 0;

    /*使用回调读取模式初始化 UART */
    UART2_Params_init (&uartParams);
    uartParams.baudrate = 115200;
    uartParams.readMode = UART2_Mode_callback;
    uartParams.readCallback = ReceiveonUARTcallback;
    uartParams.readReturnMode = UART2_ReadReturnMode_partial;

    /*访问 UART */
    UART = UART2_OPEN (CONFIG_UART2_0、&uartParams);

    /*打印到程序已启动的终端*/
    const char startMsg[]="\r\nrf-uart 网桥已启动:\r\n";
    UART2_WRITE (UART、startMsg、sizeof (startMsg)、NULL);

    /*请求访问对讲机*/
    rfHandle = rf_open (&rfObject、&rf_prop、(RF_RadioSetup*)&RF_cmdPropRadioDivSetup、&rfParams);

    /*设置频率*/
    RF_postCmd (rfHandle、(RF_Op*)和 RF_cmdfs、RF_PriorityNormal、NULL、0);

    rfPostHandle = RF_postCmd (rfHandle、(RF_Op*)&RF_cmdPropRxAdv、
    RF_PriorityNormal、ReceivedOnRFcallback、
    RF_EventRxEntryDone);

    UART2_READ (UART、&input、bytesToRead、NULL);

    while (1)
    {
    /*检查是否已通过 RF 接收到任何内容*/
    if (packetRxCb)
    {
    memcpy (输入、数据包、(packetLength));
    size_t bytesWritten = 0;
    while (bytesWritten =>= 0)
    {
    状态= UART2_WRITE (UART、&INPUT、packetLength、&bytesWritten);
    如果(status!= UART2_STATUS_SUCCESS)
    {
    /* UART2_WRITE ()失败*/
    while (1);

    /*重置 RF RX 回调标志*/
    packetRxCb = no_packet;

    /*检查是否通过 UART*/
    如果(bytesReadCount!= 0)
    {
    /*数据包长度设置为
    * UART2_READ ()读取的字节*/
    RF_cmdPropTxAdv.pktLen = bytesReadCount;
    INT I;
    对于(I=0;I<bytesReadCount;I++)
    {
    uint8_t* buffer8 =(uint8_t*)输入;
    packet[i]= buffer8[i];

    /*取消正在进行的命令*/
    rf_cancelCmd (rfHandle、rfPostHandle、1);

    /*发送数据包*/
    RF_runCmd (rfHandle、(RF_Op*)和 RF_cmdPropTxAdv、RF_PriorityNormal、NULL、0);

    /*切换绿色 LED 以指示 TX */
    GPIO_TOGGLE (CONFIG_GPIO_GLED);

    /*恢复 RF RX */
    rfPostHandle = RF_postCmd (rfHandle、(RF_Op*)&RF_cmdPropRxAdv、
    RF_PriorityNormal、ReceivedOnRFcallback、
    RF_EventRxEntryDone);
    bytesReadCount = 0;

    /*恢复 UART 读取*/
    状态= UART2_READ (UART、&input、bytesToRead、NULL);


    /*通过射频接收数据时调用的回调函数
    *函数复制变量包中的数据,并设置 packetRxCb */
    void ReceivedOnRFcallback (RF_Handle h、RF_CmdHandle ch、RF_EventMask e)
    {
    IF (E 和 RF_EventRxEntryDone)
    {
    GPIO_TOGGLE (CONFIG_GPIO_RLED);

    /*获取当前未处理的数据条目*/
    currentDataEntry = RFQueue_getDataEntry ();//从条目加载数据

    /*处理数据包数据,位于&currentDataEntry -> data:
    *-长度是当前配置的第一个字节
    *-数据从第二个字节开始*/
    packetLength =*(uint8_t*)(&currentDataEntry -> data);//获取数据包长度(与数据包一起发送)
    packetDataPointer =(uint8_t*)(&currentDataEntry -> data + 1);//数据从第二个字节开始

    /*将有效负载+状态字节复制到数据包变量*/
    memcpy (packet、packetDataPointer、(packetLength + 1));

    /*将读取条目指针移动到下一个条目*/
    RFQueue_nextEntry();

    packetRxCb = packet_received;

    /*通过 UART 接收数据时调用的回调函数*/
    void ReceiveonUARTcallback (UART2_Handle handle、void *buffer、size_t count、void *userArg、int_fast16_t 状态)
    {
    如果(status!= UART2_STATUS_SUCCESS)
    {
    /* UART2_READ()中发生 RX 错误*/
    while (1){}

    bytesReadCount =计数;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siri

    我们在现有的 Rx 代码中做了一些更改(使用了您在 E2E 中发布的示例),通过一个单线更改帮助了我们。  同样被张贴 在这里...

    RX 代码  

    /*数据包 RX 配置*/
    #define DATA_ENTRY_HEADER_SIZE 8 /*通用数据条目的恒定标头大小*/
    #define MAX_LENGTH 320 /*对讲机将接受的最大长度字节*/
    #define NUM_DATA_ENTRIES 2 /*注:目前仅支持两个数据条目*/
    #define NUM_APTERD_BYTES 1+2 /*数据条目数据字段将包含:
    * 1标头字节(rf_cmdPropRxAdv.rxConf.bIncludeHdr = 0x1)
    *最多30个有效载荷字节
    * 1个状态字节(rf_cmdPropRxAdv.rxConf.bAppendStatus = 0x1)*/

    /***** 原型***** /
    静态空回调(RF_Handle h、RF_CmdHandle ch、RF_EventMask e);

    /***** 变量声明***** /
    静态 RF_Object rfObject;
    静态 rf_handle rfHandle;

    /*包含用于接收数据的所有数据条目的缓冲区。
    *需要编译指示来确保该缓冲区是4字节对齐的(射频内核的要求)*/
    #if defined (__TI_Compiler_version__)
    #pragma DATA_align (rxDataEntryBuffer、4);
    静态 uint8_t
    rxDataEntryBuffer[RF_Queue_data_entry_buffer_size (NUM_DATA_entries、
    max_length、
    num_added_bytes)];
    #Elif Defined (__IAR_systems_ICC__)
    #pragma DATA_alignment = 4
    静态 uint8_t
    rxDataEntryBuffer[RF_Queue_data_entry_buffer_size (NUM_DATA_entries、
    max_length、
    num_added_bytes)];
    #Elif 已定义(_ GNU _)
    静态 uint8_t
    rxDataEntryBuffer[RF_Queue_data_entry_buffer_size (NUM_DATA_entries、
    max_length、
    num_added_bytes)]
    __attribute__(aligned (4));
    #else
    此编译器不受支持。
    #endif

    /*针对射频内核接收 dataQueue 以填充数据*/
    静态 dataQueue_t dataQueue;
    静态 RFC_dataEntryGeneral_t*当前数据项;
    静态 uint16_t packetLength;
    静态 uint8_t* packetDataPointer;


    静态 uint8_t packet[MAX_LENGTH + NUM_APTERD_BYTE - 2];/*长度字节存储在单独的变量中*/

    /***** 函数定义***** /

    void *mainThread (void *arg0)
    {
    RF_Params rfParams;
    rf_params_init (&rfParams);

    GPIO_setConfig (CONFIG_GPIO_RLED、GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);
    GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_RLED、CONFIG_GPIO_LED_OFF);

    if (RFQueue_defineQueue (&dataQueue,
    rxDataEntryBuffer、
    sizeof (rxDataEntryBuffer)、
    num_data_entries、
    max_length + NUM_added_bytes))
    {
    /*无法为所有数据条目分配空间*/
    while (1);

    /*根据应用需求修改 CMD_PROP_RX 命令*/
    /*为接收的数据设置数据实体队列*/
    RF_cmdPropRxAdv.pQueue =&dataQueue;
    /*丢弃 Rx 队列中忽略的数据包*/
    rf_cmdPropRxAdv.rxConf.bAutoFlushIgnored = 1;
    /*从 Rx 队列中丢弃具有 CRC 错误的数据包*/
    rf_cmdPropRxAdv.rxConf.bAutoFlushCrcErr = 1;
    /*实施数据包长度过滤以避免 PROP_ERROR_RXBUF */
    RF_cmdPropRxAdv.maxPktLen = MAX_LENGTH;
    RF_cmdPropRxAdv.pktConf.bRepeatOk = 1;

    RF_cmdPropRxAdv.endTrigger.triggerType = 0x1;

    /*请求访问对讲机*/
    #IF 已定义(DeviceFamily_CC26X0R2)
    rfHandle = rf_open (&rfObject、&rf_prop、(RF_RadioSetup*)&RF_cmdPropRadioSetup、&rfParams);
    #else
    rfHandle = rf_open (&rfObject、&rf_prop、(RF_RadioSetup*)&RF_cmdPropRadioDivSetup、&rfParams);
    #endif//设备系列_CC26X0R2

    /*设置频率*/
    RF_postCmd (rfHandle、(RF_Op*)和 RF_cmdfs、RF_PriorityNormal、NULL、0);

    /*进入 RX 模式并永久处于 RX 状态*/
    RF_EventMask terminationReason = RF_runCmd (rfHandle、(RF_Op*)&RF_cmdPropRxAdv、
    RF_PriorityNormal、回调(&R)、
    RF_EventRxEntryDone);

    while (1);

    空回调(RF_Handle h、RF_CmdHandle ch、RF_EventMask e)
    {
    IF (E 和 RF_EventRxEntryDone)
    {

    GPIO_TOGGLE (CONFIG_GPIO_RLED);

    /*获取当前未处理的数据条目*/
    currentDataEntry = RFQueue_getDataEntry ();

    /*处理数据包数据,位于&currentDataEntry -> data:
    *-长度是当前配置的第一个字节
    *-数据从第二个字节开始*/
    packetLength =(((uint16_t)(*(uint8_t*)(&currentDataEntry->data + 1))<< 8)|
    (uint16_t)(*(uint8_t*)(&currentDataEntry -> data));
    packetDataPointer =(uint8_t*)(&currentDataEntry -> data + 2);

    /*将有效载荷和状态字节复制到数据包变量*/
    memcpy (packet、packetDataPointer、(packetLength + NUM_APTERD_BYTES - 2);
    printf ("%x\r\n"、packet);
    RFQueue_nextEntry();

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到您已经进行了任何更改来支持2字节长长度字段。

    我还强烈建议您将 rfPacketRX 示例作为起点、并在开始将任何其他外设包括在示例中之前使这些示例有效。

    在做一些测试时、我意识到标头的解读会因使用正常的50kbps PHY 或 SLR PHY 而不同。

    以下代码使 TX 和 RX 能够使用 SLR 发送和接收1024字节长的数据包(请注意、TX 与我在上面发布的内容略有不同)

    发送:

    /* Packet TX Configuration */
    #define PAYLOAD_LENGTH          1024 // Max 255 if SIZE_OF_LENGHT_FIELD = 1
    #define SIZE_OF_LENGHT_FIELD    2
    #define PACKET_INTERVAL         500000  /* Set packet interval to 500000 us or 500 ms */
    
    
    /***** Prototypes *****/
    
    /***** Variable declarations *****/
    static RF_Object rfObject;
    static RF_Handle rfHandle;
    
    static uint8_t packet[PAYLOAD_LENGTH + SIZE_OF_LENGHT_FIELD];
    static uint16_t seqNumber;
    
    /***** Function definitions *****/
    
    void *mainThread(void *arg0)
    {
        RF_Params rfParams;
        RF_Params_init(&rfParams);
    
        GPIO_setConfig(CONFIG_GPIO_GLED, GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);
        GPIO_write(CONFIG_GPIO_GLED, CONFIG_GPIO_LED_OFF);
    
        RF_cmdPropTxAdv.pktLen = PAYLOAD_LENGTH + SIZE_OF_LENGHT_FIELD; // For the advanced TX command, pktLen must cover length + payload
        RF_cmdPropTxAdv.pPkt = packet;
        RF_cmdPropTxAdv.startTrigger.triggerType = TRIG_NOW;
        RF_cmdPropTxAdv.condition.rule = 1;     // Not set in sysConfig like for the RF_cmdPropTx
        RF_cmdPropTxAdv.pktConf.bUseCrc = 1;    // Not set in sysConfig like for the RF_cmdPropTx
    
        /* Request access to the radio */
        rfHandle = RF_open(&rfObject, &RF_prop, (RF_RadioSetup*)&RF_cmdPropRadioDivSetup, &rfParams);
    
        /* Set the frequency */
        RF_postCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdFs, RF_PriorityNormal, NULL, 0);
    
        while(1)
        {
            uint16_t j;
            uint8_t i = 0;
    
            // For the advanced TX command, the length must manually be written to the packet
            if (SIZE_OF_LENGHT_FIELD == 1)
            {
                packet[i++] = (uint8_t)(PAYLOAD_LENGTH);
            }
            else // SIZE_OF_LENGHT_FIELD = 2
            {
                // Normal PHY
                //packet[i++] = (uint8_t)(PAYLOAD_LENGTH >> 8);
                //packet[i++] = (uint8_t)(PAYLOAD_LENGTH);
    
                // SLR PHY 
                packet[i++] = (uint8_t)(PAYLOAD_LENGTH);
                packet[i++] = (uint8_t)(PAYLOAD_LENGTH >> 8);
            }
    
            packet[i++] = (uint8_t)(seqNumber >> 8);
            packet[i++] = (uint8_t)(seqNumber++);
    
            for (j = i; j < PAYLOAD_LENGTH + SIZE_OF_LENGHT_FIELD; j++)
            {
                packet[j] = j - i + 1;
            }
    
            /* Send packet */
            RF_runCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdPropTxAdv, RF_PriorityNormal, NULL, 0);
    
            GPIO_toggle(CONFIG_GPIO_GLED);
    
            /* Power down the radio */
            RF_yield(rfHandle);
    
            /* Sleep for PACKET_INTERVAL us */
            usleep(PACKET_INTERVAL);
        }
    }

    接收:

    /* Packet RX Configuration */
    #define DATA_ENTRY_HEADER_SIZE 8   /* Constant header size of a Generic Data Entry */
    #define MAX_LENGTH             1024 /* Max length byte the radio will accept */
                                       /* Must be less than 256 if SIZE_OF_LENGHT_FIELD = 1 */
    #define NUM_DATA_ENTRIES       2   /* NOTE: Only two data entries supported at the moment */
    #define SIZE_OF_LENGHT_FIELD   2
    #define NUM_APPENDED_BYTES     1 +  SIZE_OF_LENGHT_FIELD /* The Data Entries data field will contain:
                                                              * 1 or 2 header byte(s) (containing the length)
                                                              * A maximum of MAX_LENGTH payload bytes
                                                              * 1 status byte (RF_cmdPropRxAdv.rxConf.bAppendStatus = 0x1) */
    
    
    
    /***** Prototypes *****/
    static void callback(RF_Handle h, RF_CmdHandle ch, RF_EventMask e);
    
    /***** Variable declarations *****/
    static RF_Object rfObject;
    static RF_Handle rfHandle;
    
    /* Buffer which contains all Data Entries for receiving data.
     * Pragmas are needed to make sure this buffer is 4 byte aligned (requirement from the RF Core) */
    #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__)
    #pragma DATA_ALIGN (rxDataEntryBuffer, 4);
    static uint8_t
    rxDataEntryBuffer[RF_QUEUE_DATA_ENTRY_BUFFER_SIZE(NUM_DATA_ENTRIES,
                                                      MAX_LENGTH,
                                                      NUM_APPENDED_BYTES)];
    #elif defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
    #pragma data_alignment = 4
    static uint8_t
    rxDataEntryBuffer[RF_QUEUE_DATA_ENTRY_BUFFER_SIZE(NUM_DATA_ENTRIES,
                                                      MAX_LENGTH,
                                                      NUM_APPENDED_BYTES)];
    #elif defined(__GNUC__)
    static uint8_t
    rxDataEntryBuffer[RF_QUEUE_DATA_ENTRY_BUFFER_SIZE(NUM_DATA_ENTRIES,
                                                      MAX_LENGTH,
                                                      NUM_APPENDED_BYTES)]
                                                      __attribute__((aligned(4)));
    #else
    #error This compiler is not supported.
    #endif
    
    /* Receive dataQueue for RF Core to fill in data */
    static dataQueue_t dataQueue;
    static rfc_dataEntryGeneral_t* currentDataEntry;
    static uint16_t packetLength;
    static uint8_t* packetDataPointer;
    static rfc_propRxOutput_t rxStatistics;
    
    static uint8_t packet[MAX_LENGTH + NUM_APPENDED_BYTES];
    
    /***** Function definitions *****/
    
    void *mainThread(void *arg0)
    {
        RF_Params rfParams;
        RF_Params_init(&rfParams);
    
    
        GPIO_setConfig(CONFIG_GPIO_RLED, GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);
        GPIO_write(CONFIG_GPIO_RLED, CONFIG_GPIO_LED_OFF);
    
        if( RFQueue_defineQueue(&dataQueue,
                                rxDataEntryBuffer,
                                sizeof(rxDataEntryBuffer),
                                NUM_DATA_ENTRIES,
                                MAX_LENGTH + NUM_APPENDED_BYTES))
        {
            /* Failed to allocate space for all data entries */
            while(1);
        }
    
        /* Modify CMD_PROP_RX command for application needs */
        /* Set the Data Entity queue for received data */
        RF_cmdPropRxAdv.pQueue = &dataQueue;
        /* Discard ignored packets from Rx queue */
        RF_cmdPropRxAdv.rxConf.bAutoFlushIgnored = 1;
        /* Discard packets with CRC error from Rx queue */
        RF_cmdPropRxAdv.rxConf.bAutoFlushCrcErr = 1;
        /* Implement packet length filtering to avoid PROP_ERROR_RXBUF */
        RF_cmdPropRxAdv.maxPktLen = MAX_LENGTH;
        RF_cmdPropRxAdv.pktConf.bRepeatOk = 1;
        RF_cmdPropRxAdv.pktConf.bRepeatNok = 1;
        RF_cmdPropRxAdv.pOutput = (uint8_t*)&rxStatistics;
        RF_cmdPropRxAdv.condition.rule = 1;
        RF_cmdPropRxAdv.pktConf.bUseCrc = 0x1;
        RF_cmdPropRxAdv.rxConf.bIncludeHdr = 0x1;
        RF_cmdPropRxAdv.rxConf.bAppendStatus = 0x1;
        RF_cmdPropRxAdv.endTrigger.triggerType = 0x1;
        RF_cmdPropRxAdv.pktConf.bCrcIncHdr = 0x1;   // Field specific for the advanced RX command
    
        if (SIZE_OF_LENGHT_FIELD == 1)
        {
            RF_cmdPropRxAdv.hdrConf.numHdrBits = 8; // Field specific for the advanced RX command
            RF_cmdPropRxAdv.hdrConf.numLenBits = 8; // Field specific for the advanced RX command
        }
        else // SIZE_OF_LENGHT_FIELD = 2
        {
            RF_cmdPropRxAdv.hdrConf.numHdrBits = 16;// Field specific for the advanced RX command
            RF_cmdPropRxAdv.hdrConf.numLenBits = 16;// Field specific for the advanced RX command
        }
    
        /* Request access to the radio */
        rfHandle = RF_open(&rfObject, &RF_prop, (RF_RadioSetup*)&RF_cmdPropRadioDivSetup, &rfParams);
    
        /* Set the frequency */
        RF_postCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdFs, RF_PriorityNormal, NULL, 0);
    
        /* Enter RX mode and stay forever in RX */
        RF_EventMask terminationReason = RF_runCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdPropRxAdv,
                                                   RF_PriorityNormal, &callback,
                                                   RF_EventRxEntryDone);
        while(1);
    }
    
    void callback(RF_Handle h, RF_CmdHandle ch, RF_EventMask e)
    {
        if (e & RF_EventRxEntryDone)
        {
            GPIO_toggle(CONFIG_GPIO_RLED);
    
            /* Get current unhandled data entry */
            currentDataEntry = RFQueue_getDataEntry();
    
            if (SIZE_OF_LENGHT_FIELD == 1)
            {
                packetLength      = *(uint8_t*)(&currentDataEntry->data);
                packetDataPointer = (uint8_t*)(&currentDataEntry->data + SIZE_OF_LENGHT_FIELD);
    
                /* Copy the payload + the status byte to the packet variable */
                memcpy(packet, packetDataPointer, (packetLength + SIZE_OF_LENGHT_FIELD));
            }
            else // SIZE_OF_LENGHT_FIELD = 2
            {
                packetLength         = ((uint16_t)((*(uint8_t*)(&currentDataEntry->data+1)) << 8) |
                                        (uint16_t)(*(uint8_t*)(&currentDataEntry->data)));
                packetDataPointer = (uint8_t*)(&currentDataEntry->data + SIZE_OF_LENGHT_FIELD);
    
                /* Copy the payload and the status bytes to the packet variable */
                memcpy(packet, packetDataPointer, (packetLength + NUM_APPENDED_BYTES - SIZE_OF_LENGHT_FIELD));
            }
            RFQueue_nextEntry();
        }
    }
    

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siri  

    非常感谢您的支持…将检查相同并尽快更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siri  

    我们测试了代码、发现一个问题...  

    如果我们启用"rf_cmdPropRxAdv.pktConf.bUseCrc = 0x1;"行、它未接收、但以另一种方式工作、它是 "rf_cmdPropRxAdv.pktConf.bUseCrc = 0;"

    请引导我们。 提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否对上述代码进行了任何修改?

    我已经再次测试了代码、  

    RF_cmdPropRxAdv.pktConf.bUseCrc = 0x1;

    发送的所有数据包均按预期接收。

    Siri