This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:蓝牙、"Starter 和 quot;app、Mac 地址

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1253960/cc1352p7-bluetooth-starter-app-mac-address

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我们使用了 "Starter "应用来读取 Mac 地址、但该地址无法用于链接 CC1352P7。 我们使用其他 蓝牙 工具获取可用于链接设备的 MAC 地址。 "Starter"应用程序的 Mac 地址与其他 蓝牙 工具获取的 Mac 地址不同。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    如果您对 CC1352P7上运行的应用进行任何更改、我建议删除智能手机上的蓝牙缓存。 这可能是导致您出现问题的原因。

    您在 CC1352P7上使用的是哪个示例工程? 我们的一些示例应用默认启用了滤波。 您应该检查是否就是这种情况。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以将 CC1352P7的地址模式更改为仅使用公共地址。 如果要更改地址模式、请打开 SysConfig、BLA -> General Configuration -> Address Mode。

    谢谢、

    M·H