This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:系统挂起时 GPIO 引脚的状态?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1253934/cc1310-state-of-gpio-pin-when-system-hangs

器件型号:CC1310

您好!

如果在系统引导时将 GPIO 引脚设置为输出并设置为高电平、那么如果系统挂起、该引脚的状态是什么? 我简单浏览过技术参考手册、没有发现任何相关内容。 我可能漏掉了一些东西。

请告知、谢谢。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiyong、

    如果系统挂起(即 CPU 卡在一个位置)、它大概不会对 GPIO 状态进行任何更改。 因此 GPIO 将仍然为高电平。

    谢谢、

    M·H