请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PurePath-WL-CFG 大家好!
尝试使用设计示例将 CC85xx EVK 用作 USB 音频集线器。 重新安装 PP-WL-CFG 后、PC 无法识别 USB。 这是设备管理器发出的消息:
Windows 已停止此设备、因为它报告了问题。 (代码43)
USB 设备描述符请求失败。
我手动尝试从 Program Files/Texas Instruments/USB Audio Device Driver/setup.exe 重新安装 USB 器件。 这不完整,因为它寻找"vender.cer".
帮助?
注:我还在同一台 PC 上运行 PP Configurator 2和3。 到目前为止、我使用 CC85xx 在立体声2.1模式下将 TAS5754设置与通过 EVK 上的 ADC 输入的线路连接、但想使用 USB。