This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-WL-CFG:CC85xx USB 未识别/未能枚举:未知 USB 器件

Guru**** 1507460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1253951/purepath-wl-cfg-cc85xx-usb-not-recognized-fail-to-enumerate-unknown-usb-device

器件型号:PurePath-WL-CFG

大家好!

尝试使用设计示例将 CC85xx EVK 用作 USB 音频集线器。 重新安装 PP-WL-CFG 后、PC 无法识别 USB。 这是设备管理器发出的消息:

Windows 已停止此设备、因为它报告了问题。 (代码43)

USB 设备描述符请求失败。

我手动尝试从 Program Files/Texas Instruments/USB Audio Device Driver/setup.exe 重新安装 USB 器件。 这不完整,因为它寻找"vender.cer".

帮助?

注:我还在同一台 PC 上运行 PP Configurator 2和3。  到目前为止、我使用 CC85xx 在立体声2.1模式下将 TAS5754设置与通过 EVK 上的 ADC 输入的线路连接、但想使用 USB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barry、

    这可能是 Windows 10 USB 驱动程序描述符验证问题。  请查阅部分 联机建议、例如重新启动计算机或尝试另一个 USB 端口、并且您也可以在尝试重新安装正确的驱动程序时尝试禁用驱动程序签名强制(请参阅 此 E2E 主题)。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将检查-似乎是问题所在。 谢谢!