This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:当另一个任务调用 HwiP_disable ()时,WMBUS 任务崩溃

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1252886/cc1310-wmbus-task-crashes-when-another-task-calls-hwip_disable

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:WMBUS

我的客户正在使用 CC1310开发 WMBUS 应用 、他们除了 WMBUS 堆栈任务还创建了另一个任务。 当 从应用程序任务调用 HwiP_disable ()时, WMBUS 可能会崩溃, WMBUS 任务中的计时器停止工作。

 HwiP_disable()是否允许来自另一个任务? 是否有如何使用此 API 的引导线? 一些 TI 驱动程序 API (如 ClockP_getTicks 和 ADCCC26XX_open)也包括此 API、如何防止在调用 HwiP_disable ()时影响 WMBUS 任务?

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:

    只有在关键段绝对必要时才使用 Hwip_disable ()。 通常情况下、Hwi 被禁用时所执行的代码应该是最少的。 如果他们的应用代码经常这么做、并且长时间禁用中断、那么堆栈可能会有问题。 不知道什么特别会出问题。  

    此致

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:  

    客户是否能够解决此问题?

    此致、

    SID