This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:生成非标准射频寄存器以创建1090MHz 模式 S、ADS-b 接收器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1247419/cc1311p3-generating-nonstandard-rf-registers-to-create-a-1090-mhz-mode-s-ads-b-receiver

器件型号:CC1311P3
主题中讨论的其他器件: SysConfig

CC1311P3可以用于2 Mbit/s Sybol 速率的1090MHz OOK 调制来做一个 ADS-b mode S 接收器吗?

我已尝试使用 Code Composer Studio 和 SmartRF Studio 7加载寄存器。 两种应用都不允许 OOK 调制、尽管数据表指出它可以实现。

如何使用 Code Composer Studio 生成寄存器编号超出范围的代码? 它不允许编辑 加载注册表的" ti_radio_config.c "。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是状态暂时回来: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/848008/cc1352p-ads-b-receiver-978mhz-and-1090mhz

    CC1311和 CC1352或多或少地共享同一个调制解调器、因此答案也适用于您的选择。 TI 必须确认这是否仍然有效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    TheGhostOf 说、我们仍然没有任何支持 Mode-S 的计划。

    CC1311P3能够使用 OOK 调制。 但其特征并非如此。 您可以通过将 SmartRF 中 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP 的调制设置为0x2来选择 OOK 调制。  

    对于最后一个问题、您可以通过执行以下操作来更改特征区域之外的参数:

    1. 在 SysConfig 中、 点击右上角的"保存"按钮、保存 ti_radio_conditiong.c 和 ti_radio_condig.h。 将文件保存在主项目文件夹中。  

    2. 取消选中"Include in Build"以对应这两个文件。 请注意、以后您在 SysConfig 中所做的所有更改都不会包含在构建中。

    3.现在可以修改 保存的 ti_radio_conditiong.c。

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我无法按照你的指示进行编译。 无法在右上角找到保存按钮。 我使用其他方法复制了文件。

    我收到许多文件的重新定义错误。

    能不能多推我一把?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不编写补丁并对调制解调器有深入了解、就无法支持2Mbps OOK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 RF SMART Studio 7、设法以978 MHz、1041.6667符号速率、2GFSK 调制频率驱动 CC1311。 我需要将其编程到芯片中。 这不是标准参数。  

    您能告诉我编译器设置还有什么问题吗?

    对于2Mbps OOK、是否可以获得模拟数据的输出。 我可以根据这些数据制作解码器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出现上述错误的原因是您尚未在 SysConfig 中取消选中这些文件。

    此致、

    Hg