This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:片外负载 NVS

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1252640/cc1352p7-offchip-oad-nvs

器件型号:CC1352P7

您好!

我们想要在片外负载模式下使用 nvsexternal、我们如何 计算 OAD 留给我们的"Region Base"和"Region size"呢?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我假设您正在谈论 Wi-SUN 片外 OAD。 请看一下 ns_CoAP_OAD_offchip 示例。

    您可以在工程中找到链接器命令文件(扩展名为.cmd)。 构建项目后、您还可以看到映射文件以确定剩余的空间。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AKJWJS-4zuLdHgHgKMOgyQ__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Sid,

    在映射文件中的何处可以找到外部 SPI 闪存中未使用的空间? 顺便说一下、我们以"simple_peripheral_oad_offchip_lp_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang"为基础构建了我们的项目

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:  

    抱歉,我错了。 我以为这是一个明智的选择。 但您是对的、映射文件不会显示有关外部 SPI 闪存的详细信息。

    我将把话题分配给一位从事 BLE 工作的同事。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    为了进行粗略估算、您可以将 CCS12.3与适用于 CC1352的最新 SDK 结合使用。  

    在这里、您可以找到许多可以使用的示例项目。 内存分配器将粗略介绍项目所需的存储器。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Alex,ñ a

    我们想知道在何处可以获得有关我们可以在片外 OAD 之后在 SPI 闪存中使用哪些扇区的消息。 您知道片外 OAD 将 OAD 映像存储在片外闪存、即 SPI 闪存中。

    此致

    董  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    我不是100%该怎么做。  

    我将尝试在内部与其接洽。 同时、您可以更深入地探究  

    片外 OAD 的闪存布局—SimpleLink CC13x2/CC26x2 SDK 专有射频用户指南2.70.0文档

    可能这已经有助于解决您的问题。  

    此致、  

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Alex,ñ a

    SPI 闪存的备用扇区似乎在 SPI 闪存的中间、但文档告诉我们原理、不要告诉我们细节。 我们想知道详细信息,这样我们就可以将数据存储在 OAD 未使用的部门。

    雷格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    正如我告诉过您的、除了从标题中读取它之外、我不知道有任何其他功能。  

    但是、我联系了我们的开发团队、一旦收到消息、我就会告诉您。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    实际上、无法使用我们的工具来看到这一点。 您可以做的是将映像传输到外部闪存、并读出标头以查看映像的大小和位置。

    此致、

    亚历克斯