This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:在 CC1352P1上实现我的 ON 物理层

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1255104/cc1352p-implementing-my-on-physical-layer-on-cc1352p1

器件型号:CC1352P

我要在 CC1352P1 (IEE802.11ah)上实施 Wifi Halow。 是否可以添加我自己的物理层、我看到一篇文章、他们设法在 CC1352p1上实现了 WIFI 停止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1352P 不支持 OFDM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对 TI 电路板有什么建议可用于实施 IEE802.11ah 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好!

    我不熟悉  IEE802.11ah。 但是、如果需要 OFDM、我们目前没有可以使用的任何器件。

    谢谢、

    M·H