This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:将 EasyLink 的最大有效载荷增加到255以上

Guru**** 2811145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1254612/cc1352p-increasing-max-payload-of-the-easylink-more-than-255

器件型号:CC1352P

大家好、我想把 EasyLink 库的最大传输 Tx 增加到1024、但默认情况下最大负载是255减去地址检查、校验和等。

我已经 修改 了 CMD_PROP_RX_ADV 和 CMD_PROP_TX_ADV 的 maxPktLen。 我需要在 EasyLink.c/EasyLink.h 中添加或更改什么才能使其传输超过255?


在传输结构中、无线电先发送前导码、然后发送同步字、然后使用 CRC、我可以吗?

"1B 长度"是指示封装长度我是对的吗? 如果是这样,难怪它不能传输超过255。 如何正确修改它、使其可以是2个字节的标头、从而可以发送和接收超过255个字节?

SDK 是支持 EasyLink 5.30的最新版本。

感谢您的答复。