This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:如何在 cc1312r 电源断电时避免反向电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1247693/cc1352r-how-to-avoid-reverse-voltage-when-my-cc1312r-power-is-down

器件型号:CC1352R

您好、专家!

目前、我正在使用 CC1352R 自定义板 通过 RS485从电池供电的流量计中读取数据、我对反向电压流存有疑问、当 CC1352器件功耗降低时、将耗尽流量计电池电量。 因此、请告诉我如何避免此反向电压流以从流量计中节省电池电量。

这里、我将74HC04用于方向控制、将 MAX485用于 RS485…… 如果你想要任何细节来解决我的问题,请告诉我...

此致

苏里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surya:

    您能否将原理图上传到此处、以便我查看一下?

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您的回复、我在此处分享了我的 RS485转换器设计、请检查并告知我错误。  

    注意:CC1352R 设计基于 Launchpad 设计、DIO25-TX、DIO26-RX

    此致

    苏里亚