This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何在 MDK 上开发 CC1352P 应用(Keil)

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1255966/cc1352p-how-to-develop-cc1352p-applications-on-mdk-keil

器件型号:CC1352P

simplelink SDK5.20的例程没有 MDK 例程、但"simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52\source\ti\devices\cc13x2_cc26x2\driverlib\bin"下有一个 Keil 文件夹。 是否表示支持 Keil IDE 开发? 如何在 Keil 上开发应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我们不对 Keil 提供任何支持。 您在该文件夹中找到的任何文件都应该使用大量的盐。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。