This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:rfPacketTx 低功耗模式?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1256346/launchxl-cc1352r1-rfpackettx-low-power-mode

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

您好!

 rfPacketTx 示例程序能否实现待机模式或关断模式电流。  

我正在使用使用 UART 接口连接到 CC1352R1的 MSP430。 当具有 rfPacketTx 示例程序的 CC1352R1连接到 MSP430时、电流消耗增加200uA。

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我忘了有一个 GPIO 关断模式示例程序。 这个帖子被删除了。

    -克尔