This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:TIDA-00489

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00489, CC1310, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1256771/launchxl-cc1310-tida-00489

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:TIDA-00489CC1310

大家好、

客户正在致力于基于 TIDA-00489的项目。

他们询问是否可以 使用 LAUNCHXL-CC1310听来自 TIDA-00489 (CC1310)的数据包。

是否有任何软件工具?  

是否有任何为 LAUNCHXL-CC1310发送周期性封装的示例代码或十六进制?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于  TIDA-00489使用 CC1310进行发射、因此也可以使用此无线电器件在关闭电源后进行接收。

    可以使用 SmartRF Studio 或 SDK 中的 rfPacketTX 示例。 只需确保它们中的任何一个都配置有与 TIDA-00489中使用的相同设置。 这些设置可在  C:\ti\TIDA00489-Firmware\TIDA-00489_Firmware\SmartRF_settings.c 文件中的 cc13xx_smartrf_settings.c 文件中找到

    下面提供了 rfPacketRX 示例:

    rfPacketRx (TI.com)

    Siri