请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1310 主题中讨论的其他器件:TIDA-00489、 CC1310、
大家好、
客户正在致力于基于 TIDA-00489的项目。
他们询问是否可以 使用 LAUNCHXL-CC1310听来自 TIDA-00489 (CC1310)的数据包。
是否有任何软件工具?
是否有任何为 LAUNCHXL-CC1310发送周期性封装的示例代码或十六进制?
Br、
斯特凡