This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:唯一器件标识符

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1257928/cc1312r-unique-device-identifier

器件型号:CC1312R
您好!
对于对外部 SPI 闪存上的内容进行加密的背景、我依靠一个器件唯一的密钥进行加密/解密。

您的参考文档《了解 SimpleLink 低于1GHz CC13x2 MCU 的安全功能》 https://www.ti.com/lit/pdf/swpb023 
指 A、

器件身份 –涉及在 TI 生产编程中使用128位唯一器件标识符进行编程的每个器件。
该标识符作为只读出厂配置信息进行存储。

我假设这是指技术参考手册11.4 https://www.ti.com/lit/pdf/swcu185中概述的 FCFG 寄存器 
我正在寻找器件的唯一(随机)密钥、但大多数值似乎是各种修整值。

请为我指出正确的方向。 CC1312中的哪些独特器件密钥适用于器件上加密/解密?

Br
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您可以将 MAC_15_4_0和 MAC_15_4_1寄存器用于唯一的器件 ID。

    谢谢、

    玛丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marie、感谢您的快速回复。
    MAC 地址是唯一的、但其随机性/熵对于加密来说不是最优的。  至少我知道不能进一步深入 TRM。。。

    如果需要、我们可以在引导加载程序旁边对一个部分进行分区并在出厂设置中生成一个随机密钥。

    Br