This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:RF 随机进入未知状态

Guru**** 2579685 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1257274/cc1200-rf-goes-into-unknown-state-randomly

器件型号:CC1200

您好!

我在多种情况下观察到、即使选通 RX、射频也不会进入 RX 状态并保持空闲状态。 在转换到 RX 状态之前、我们刷新 FIFO。  

请告诉我可能是什么原因造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自从 CC1200推出以来、我就一直支持它、但从未听说过这样的消息、所以我不知道导致这种情况的原因是什么。

    请将逻辑分析仪连接到所有4条 SPI 线路、并提供出现这种情况的图表。 我需要同时看到 SFRX 和 SRX 频闪灯。

    此外、如果这种情况仅发生在某些板上、而不发生在其他板上、则还提供有关发生频率的信息。

    此外、请使用示波器验证您的 SPI 时序是否在规格范围内。 需要考虑的另一个因素。

    Br

    Siri