主题中讨论的其他器件: CC1312R7、CC1312R
大家好!
我将使用 LP-CC1312R7在 CC1312R7上编写一个使用巨大浮点数组的程序。 这些巨大的阵列是我之所以想搭配 CC1312R7的原因、因为它具有大量的 RAM 和闪存。
不幸的是、我很快就遇到了限制。 通过查看 CCS 中的存储器分配、我可以看到闪存只有720,896个单元(180,224字节)、SRAM 只有147,456个单元(36,864字节)可用。 这种存储器不应该是~4倍的可用空间吗?

我曾尝试修改*。cmd 文件、但每当我增加 RAM 大小或分配新的 RAM 段并使用这些额外的区域时、程序 在上传后甚至都不会启动。
请告诉我如何解决该问题。 我尝试了 Resource Explorer 中的不同示例、但内存限制始终适用。
或者、我会忽略某些内容、而我得到的就是36k 字节的 RAM? 如果是、为什么?
提前非常感谢您的支持。
此致、
马丁