This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:针对2.4GHz 和433MHz 使用芯片天线

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1259039/cc1352p-using-chip-antenna-for-2-4-ghz-and-433-mhz

器件型号:CC1352P

您好!

我将使用 LAUNCHXL-CC1352P-4 原理图作为参考。 如果我对原理图的检查结果正确、2.4GHz 和433MHz 会共享电路板上的同一 PCB 天线。 如果我使用芯片天线、2.4GHz 和433 MHz 可以共享同一个芯片天线。 您推荐哪种芯片天线?  

此外、如果我不需要2.4GHz +10dBm、只需从设计中移除电路即可?  

-克尔