This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:关于 CC1125调制的一些困惑

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1249422/cc1125-some-confusions-about-the-modulation-of-cc1125

器件型号:CC1125

您好!

我是一名 FAE 实习生、我想了解 CC1125调制的细节。

它使用 IQ 调制器还是其他调制器、但在图中显示为 I 信号和 Q 信号?

IQ 调制器看起来像正交振幅调制、它们是相同的吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CC1125是直接在 PLL 中执行调制(环路内调制)。  它不会使用 IQ 信号和上变频混频器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的帮助、但我也有一个问题。

    如果未使用任何 IQ 信号、为什么功能方框图中有 I 和 Q?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IQ 用于解调。 从合成器传输到混频器的名为 I 和 Q 的信号是混频器的本机振荡器。