This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:有关方框图的问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1259607/cc1125-a-question-about-block-diagram

器件型号:CC1125

大家好、我是一名 FAE 实习生、我想问一个有关方框图的问题。

如前所述、如果 CC1125没有使用任何 IQ 信号 和上变频混频器、 功能方框图中为什么会有 I 和 Q?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是因为 RX 和 TX 的设计方式不同。 对于 TX、您写入的内容是正确的。 对于 RX、接收到的信号是下混频的、并使用 I 和 Q 路径。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    对于 RX、它是否使用如下图所示的 IQ 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、CC1125使用与您所上传图片类似的 IQ 信号。

    此致、

    Hg