嘿、TI 支持团队、
SDK 版本4.20.02.07
项目:rfEasyLinkTx 和 rfEasyLinkRx
文件(位于 SDK 示例中): smartrf_settings_Predefined.c
示例代码:
// TI-RTOS 射频模式对象
RF_Mode RF_PROP_FSK =
{
.rfMode = RF_MODE_PRICATE_SUB_1、
.cpePatchFxn =&rf_patch_cpe_genfsk、
.mcePatchFxn = 0、
.rfePatchFxn =&rf_patch_rfe_genfsk、
};
根据 CC1310的"最新"SDK、 即使该文件存在包含具有460 32位入口数组的标头、mcePatchFxn 仍设置为"0"。
如果适用于 genfsk、则不应该使用 MCE 补丁?
即" .mcePatchFxn =&rf_patch_mce_genfsk、"+包括 标头 rf_patch_mce_genfsk.h
为什么会这样呢?
我知道旧的 SDK 版本甚至没有这个文件,所以"0"在那里是有道理的,但为什么文件现在在那里,但没有使用?
第二个问题:
由于现在已经有1年没有更新到最新的 SDK 4.20.02.07 -我到目前为止没有看到官方停产声明吗?
此致
延斯