您好!
我正在研究专有硬件。 我通过 XDS110调试器使用 SmartRF Studio、通过数据包 Rx 和数据包 Tx 验证射频设计。 当只有一个发送器和接收器工作时、一切正常。 RSSI 值在规格范围内、所有数据包都已正确接收。 当我 使用 Tx 数据包运行第二个器件(总共2个活动 Tx)时、接收器部分的行为很奇怪。 接收到的 Nok 和误包百分比显著增加、接收到的 OK 数量以 50-100个步长递增、而不是一个一个。 即使我进行了有效的地址滤波、我仍然可以观察到这一点。 同样、当有一个 TX 和一个 RX 时、一切都正常。 当第二个 TX 处于激活状态时、错误显著增加、并且数字(错误和 OK 消息)大幅递增、而不是像之前那样逐个递增。
我使用默认配置低频:

此致、