This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1121:CC1121:使用高增益外部鞭状天线时、PA 烧毁有问题?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1260210/cc1121-cc1121-problem-with-pa-burning-out-when-using-a-high-gain-exterior-whip-antenna

器件型号:CC1121

 天线与同轴电缆断开时、如果 PA 传输最大功率、是否有可能损坏 PA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    不、这种情况不太可能发生。  您能否 提供更多关于您认为 PA 已损坏的原因的详细信息?  

    这是定制电路板吗?

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在电路板上有2个收发器、这两个收发器均使用此参考设计。 收发器1使用内部天线2dBi、收发器2使用外部天线15dBi 鞭。  收发器芯片发生故障的单元均为收发器2。 引脚17 (PA)通过10欧姆电阻器上拉至3.3V。 该引脚上的收发器测量值为3.27V。该引脚上的收发器测量值为1.7V。 感谢您的帮助、Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

     在开始传输之前、您是否在接收器2的引脚17上测量到3.3V?

    您能否上传设计的原理图和布局以便我进行查看?

    此致、

    Hg