This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:借助 EasyLink 支持迁移到最新的 SDK

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1260830/cc1312r-migration-to-latest-sdk-with-easylink-support

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好!

我有一个使用 CC1312R1的大型项目、基于使用 EasyLink 的"rfWsnConcentratorOadServer"示例。

CCS:9.0.1
TI-RTOS:2.21.0.06
XDCtools:3.51.1.18
SimpleLink CC13x2 26x2 SDK:3.10.0.53
编译器:TI v18.12.1.LTS

现在、我想升级到尽可能最新的 SDK 和 TI-RTOS。 正如我发现的、支持 EasyLink 的最新版本 SimpleLink SDK 是 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29。

因此、我尝试迁移到:
CCS:12.2
TI-RTOS:7
SimpleLink CC13x2 26x2 SDK:6.20.00.29
编译器:TI Clang v2.1.2.LTS

我已经尝试过很多次不同的迁移方式,但所描述的迁移甚至是不可能的。 有非常多的差异和错误是非常费力和费时的修复与一个不确定的结果.

请有人建议如何将我的项目迁移到尽可能最新的 SDK (关于 EasyLink)和 RTOS?

我非常感谢您提供任何建议

Br

弗兰蒂塞克