您好!
我工作的是基于 CC1310的专有硬件。 我们的系统成对工作。 我们有两个不同的器件通过射频相互通信、并且我们在同一环境中有多个对。 配对的设备仅相互通信、并忽略其他配对的数据包。 您可以猜到、重叠的消息会导致通信问题。 我检查了几个多接入协议(随机访问、受控访问和信道化)、认为 FDMA 是我们的最佳选择。 然而,我有一个具有挑战性的情况。 该对中的一个器件位于静态位置、而另一个器件不在。 一旦移动的器件足够接近稳定的器件、它们就会开始通信、而当它被拉出时、则会停止通信。 当移动设备靠近时、它可以与另一个稳定的设备配对。 由于事先不知道哪个器件将与哪个器件配对、因此无法为这些器件预先分配不同的频率。 它们都具有默认频率、开始通过该通道进行通信。 握手完成并且器件配对后 、需要切换到另一个空闲通道。 我能想到的唯一方法是收听信道并在信道空闲时进行切换、如果信道空闲则尝试另一个信道。 遗憾的是、此过程的持续时间与附近的线对数成正比、因为每个线对占用一个通道。
您是否 对选择合适的信道有任何建议,或者是否可能是一个完全不同的媒体通信协议?媒体中是否有多个对等系统?
此致、