This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:是否有关于如何配置寄存器以使用透明串行模式的问题?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC1125, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1253598/cc1125-questions-about-how-to-configure-registers-to-use-transparent-serial-mode

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件: CC1352P、CC1352R

大家好、我是一名 FAE 实习生、我想问一下如何配置寄存器、以便在透明串行模式下传输/接收信号。

我需要传输/接收特定数据、还需要在软件中查看数据。  因此我无法使用连续的 TX/RX 页面。 实际上、我需要使用数据包 TX/RX 并配置寄存器来实现透明串行模式。 但直到现在我还没有成功传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这种情况与您的其他帖子相同、则透明模式不是一个好主意。 对于您的问题、用户指南中介绍了如何使用透明模式。 您是否相应地设置了寄存器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我按照用户指南所述设置包括 GPIO 在内的寄存器。 但我也失败了。

    如何实现目标? 我阅读了大多数用户指南和透明模式可能是最接近的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您只考虑 CC1125和 透明串行模式有什么原因吗?  

    如果您是 FAE 实习生、我建议您查看 CC1352R 或 CC1352P、以查看当今最常见的芯片设计以及 SmartRF Studio 或 SDK 中提供的 PHY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是深圳的一家实习生。 我的导师与一位客户一起有一个关于 CC1125的项目、而我正与他一起执行这个项目。 我只需要关注这个项目、就想更好地了解这款芯片。

    客户端希望我们使用 CC1125从其矢量信号发生器接收数据。 因此、我想了解如何设置 CC1125来实现此目标。

    首先、我想关闭前导码同步和 CRC、但 失败。 然后我读取透明模式。 作为说明、我只能将其用于传输/接收数据。 我在尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结束语、因为这现在通过直接电子邮件支持进行处理