This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:OAD,外部闪存

Guru**** 2926810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1260832/cc1352p7-oad-external-flash

器件型号:CC1352P7

您好,

我们希望在外部闪存中为我们的应用设置某个区域。  我们如何才能找到它?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    我不理解您的问题、您可以重新表述一下吗?

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marie,ć

    我们的    项目是 带有 OAD(外部闪存)功能的项目 。外部闪存有两个图像。作为我们在上封邮件中发送的图片,一个 图像是自下而上 ,另一个图像(工厂图像)是自上而下             。我们如何找到外部闪存中的扇区供我们的调用,

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    您是否使用默认的 TI 外部闪存接口和 OAD 应用?

    在您发布的 ti 示例和图中、外部闪存从 EFL 接头开始(地址0x00000000)。 每个标头都包含一个指向实际图像的指针/地址。 因此、应用程序/BIM 可以浏览所有报头并映射哪些地址是占用的且是空闲的。

    谢谢、

    M·H