This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:低于1GHz 时的 ToF

Guru**** 2813775 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1260385/cc1352p7-tof-at-sub-1ghz

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1190

 在868MHz、我们需要 ToF 方面的帮助。

我们拥有的资源:

-地下导航系统

- RAT 驱动的事件循环(< 0.1us 偏差)

-适用于低于1GHz 的应用的27dBm 放大器 CC1190

- 20dBm 嵌入式放大器,用于由 PE4259交换机控制的2.4GHz

也就是说、内部20dBm 对于我们的应用来说是不够的。 我们需要27dBm、因此我们需要低于1GHz。

我们准备好支付多行覆盖代码的费用、以使其正常工作。

我们已经尝试了:

-改变 ToF 的设置以使用分频器-它在868MHz 工作,但计时器速率仍然是2M ,我们有大约10%的成功率

-更改其他参数不起作用

任何帮助都应该是低于1GHz 的覆盖函数。

d.yusupov@alpha-safety.kz

Denís

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前还不清楚问题到底是什么。

    您写了 ToF、这是您的代码吗? 您在正确设置 CC1190上的控制信号时是否遇到问题? 如果是、您需要提供有关您使用过哪些 Dios 以及您今天在代码中进行了哪些操作来控制这些 Dios 的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 在 SDK 版本2.40 - 3.30中提供了一些 ToF 的示例(即到2019年)。 它稍后已从 SDK 中删除。 但它们硬编码为2.4GHz 和2M 字符速率、并且作为无线电的补丁提供、基本上是 数字列表。

    我们设法使用了它们、但无法更改它们、也无法理解该列表。 在更改低于1GHz 应用的覆盖项时、我们需要一些帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ToF 基于 BLE: software-dl.ti.com/.../localization-index-cc13x2_26x2.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我们能够将其切换到低于1GHz。 它的工作真的很糟糕。

    我们将来自 SDK 2.4和3.3的代码组合在一起、找到了方法。 我们不知道如何更改2M 字符速率。

    我们需要可靠的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    我不确定我们如何提供帮助。 我们没有低于1GHz 的 ToF 示例。 如果您不确定某个特定的设置、我们可能会提供帮助。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 让我们不回答问题/提议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下10%成功率意味着什么吗?  您只接收10%的数据包吗? 您确切使用了哪些 PHY 设置? 您能否提供至少一些最低限度的代码? 您不需要包含 ToF 代码、但至少要包含您正在使用的射频设置。

    您的目标是什么精度?

    请注意、您需要解决多个障碍。 低于1GHz 的频带受多路径效应的影响、远远超过2.4GHz。 您接收到的不一定是来自最短路径的信号、您没有机会发现它。 2 MBaud 要求1GHz 频带的高通道带宽、并且您必须处理其他应用产生的很多干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    我已编辑您的原始主题帖、因为其不在 E2E 指南范围内。

    谢谢、

    M·H