This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:引导加载程序设置

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1262653/cc1352p-bootloader-set-up

器件型号:CC1352P

大家好、

我们正在 设置 CC1352P1产品上的引导加载程序、我们有几个问题:

1.如果从未对 CC1352进行编程、CC1352是否默认为引导加载程序?  

2. BL_PIN_NO 后门自举引脚配置寄存器默认设置为什么?  是否需要一次性通过 JTAG 对芯片进行编程以设置所有内容、或者我们是否可以使用开箱即用的 UART0引导加载?

谢谢。

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    1.否。 (如果您讨论的是 CC1352P LaunchPad、它会使用 Project Zero 示例进行预编程。)

    2.我认为默认值是0,因此您至少需要使用 JTAG 对其编程一次。

    谢谢、

    M·H