This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120:Balun @ BALF-112X-02D3 EOL??? @433Mhz

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1120, CC1175, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1263386/cc1120-cc1120-balun-balf-112x-02d3-eol-433mhz

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件: CC1175CC1125、CC1200

先生们:

我们正在使用 STMicroelectronics 的 BALF-112X-02D3平衡-非平衡变压器、但它已过时、无法找到...

不可能找到一个同等的,如果有人有这个问题,并找到一个解决方案,我很感兴趣。

一个433Mhz 平衡-非平衡变压器节省了很多硬币。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TI 从未发布过用于 CC1120的 BALF-112X-02D3。 CC1120的433 MHz 处没有匹配的共轭滤波器平衡-非平衡变压器;仅在868/CC1120处匹配915 MHz。  

    SWRA640应用手册的第8节中列出了支持的匹配共轭滤波器平衡-非平衡变压器(IPC)。

    www.ti.com/.../swra640g

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RGW:

    在数据表 HALF-112X-0203中、 已为德州仪器的 CC1120、CC1125、CC1175和 CC1200收发器定制了匹配阻抗。

    我看到过应用手册 SWRA640、但它仅适用于866 MHz!!!、433Mhz 不适用、而 CC1120具有切换频率??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意阻抗已  与 CC1120针对 HALF-112X-0203实现了共轭匹配但这从未获得 TI 批准。

    对于这类滤波器、我们始终必须与第三方合作、每种滤波器背后都必须有一个商业案例才能证明构建 IPC 的合理性。

    有些较新的芯片组、例如 CC1352x、在一个 IPC 滤波器中集成了433 MHz 和2.4GHz (LFB21433MDZ6F112)。 这可能无法作为替代方案、但如果设计发生更改、则可以作为未来的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意您的观点,即此平衡-非平衡变压器尚未获得 TI 批准,但我发现自己陷入了困境,或者平衡-非平衡变压器 BALF-112X-0203已不可用,无法修改软件

    最简单的解决方案是查找适用于433Mhz 的 CC1120兼容平衡-非平衡变压器。

    该项目已投入大规模生产、最简单的是采用新型平衡-非平衡变压器的 PCB 新设计。

    您知道433Mhz 中用于 CC1120的平衡-非平衡变压器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果这是一个巨大的机会,那么你总是可以接近 Johanson 看看他们是否可以做一个类似的 过滤器,但这将需要 几个月的时间。

    您可以在433 MHz 频段接受多少损失? 与868 MHz 相比、433 MHz 通常是一个低功率频带。 您能否使用868 MHz IPC 并在433 MHz 处承受额外的 IL 损耗? 如果您选择此解决方案、还需要添加868 MHz 陷波。 不是完美的解决方案、但如果您可以在433 MHz 接受额外的 IL、则可以采取权变措施。

    或者、在标准无源网络中进行设计、以在433 MHz 处实现最佳性能。