This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:大小可变的数据接收问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1262231/cc1125-variable-size-data-receiving-issue

器件型号:CC1125

大家好!

如何 接收没有预定义长度 字节(可变长度 PKT 模式中的第一个字节)的可变大小数据、因为我想使其与其他 IC 的通信兼容、

CC1125有2种数据数据包模式

1.固定的 Pkt 模式-不有用,因为用户可以发送任何长度的数据

2.可变 Pkt 模式-由于用户其他集成电路不发送第一个字节作为 帧长度,因此用处不大

3.无限数据包模式-不起作用,因为此模式可用于128个以上的字节

所以请让我知道如何解决这一困惑、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有一个发送不同长度数据包的发送器、但是没有发送有关数据包长度的任何信息、那么您的接收器会如何知道数据包已完成?

    接收器发送的数据包的最小长度和最大长度是多少?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小和最大数据包大小 分别为4-1024  

    理想的时间是在 cc1125内,这需要注意 Rx 超时,"计时器启动时收到前导码,并在没有数据接收时过期"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的数据包介于4到1024字节之间,您需要使用无限模式,然后通过发出侧选通信号从应用程序中手动退出 RX。

    您的应用程序需要在数据包期间读取 RX FIFO、这样它才不会溢出。

    不明白为什么您认为无限数据包模式只能用于大于128字节的数据包。

    Siri