This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310数据速率问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1258472/cc1310-cc1310-data-rate-issue

器件型号:CC1310

迪亚尔斯、

客户反馈数据速率问题、请查找以下信息。

目前、CC1310的主要问题是数据速率问题。 它们使用470MHz~490MHZ 的频带、传输速率为1Mbps。 现在客户  希望以更高的速率运行、例如1.5Mbps 或2Mbsp。 当达到1.2Mbps 或1.5Mbps 时、发现误码率将线性上升、无法使用。  

客户想知道 TI 是否可以向我们提供相关的代码配置参数、以便在合理的范围内提升误码率。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

     我们拥有的最高数据速率特征 PHY 为1Mbps。 如果他们需要更高的数据速率、他们将需要根据自己的设置工作。 有关如何查找自己的设置的更多信息、请访问: https://www.ti.com/lit/an/swra682/swra682.pdf

    您知道他们目前正在使用哪些设置吗? 他们看到的误码率是多少、信号电平是多少?