请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P7 您好,
我们找不到 hello.cfg。
我们在以下位置使用"empty_LP_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang"项目: LP_CC1352P7_1板。
此致
董



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我不确定我们是否支持 TI-RTOS7的执行图。 请让我将此邮件发送给使用 CCS 的同事。
可以使其与 TI-RTOS7一起工作。 我认为 SDK 中的示例没有配置对 UIA 的依赖。
UIA 支持由器件团队负责处理。