This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:具有 CC1352的 PDM 麦克风接口

Guru**** 2810885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1261719/cc1352p-pdm-microphone-interface-with-cc1352

器件型号:CC1352P

我们目前在使用 PDM 麦克风与 CC1352搭配使用时遇到困难。 我们注意到、之后的 Simplelink SDK 版本7.X 中没有 PDM 驱动程序支持。 为什么会出现这种情况有原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adnan:

    您可以在以下文件夹中找到 PDM 驱动程序: C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24\source\ti\drivers\PDM  

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 问题是、SDK7.10.01中没有 pdmstream 示例
    I.e,


    在 SDK5.4中、有 CC1352P1的 pdmstream 示例
    simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk/examples/rtos/CC1352P1_LAUNCHXL/drivers/pdmstream  

    但在 SDK 7.10.01中没有 pdmstream 示例。

    对于 SDK 版本7.10.01中不存在该文件的原因、有什么特殊原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adnan:

    当我们从 TI RTOS (BIOS 6)迁移到 TI-RTOS7时、我们切断了几个示例。  

    您可以在 API 文档中找到完整的代码片段。 您能否选择最接近您用例(标准或8kHz PCM 输出)的代码示例、并检查这是否有效?

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24/docs/drivers/doxygen/html/_p_d_m_c_c26_x_x_8h.html

    谢谢、

    M·H