请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 大家好、我使用 TI-RTOS 开发 CC1310。
我把计时器设置为10us 或小于100us,但它完全正常工作。
我怀疑这是 由中断优先级引起的、但我 在 hal 中找不到计时器的优先级设置。
Timer_Params Timer1_ISR_params;
Timer_Params_(_Timer1_ISR_params);
Timer1_ISR_params.period = 10;
Timer1 = Timer_create (Timer_any、Timer1_ISR、&Timer1_ISR_params、&EB_task);